This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1

Guru**** 1989765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410115/dra821u-q1-dra821u-q1

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

您好!

我使用的是 DRA821U2-Q1、有以下问题。

  • 我支持生产线编程、对生产线中的器件进行编程的最佳方法是什么?  
  • 我想了解一下对 OSPI NOR 闪存和 eMMC 进行预编程、从 OSPI 闪存启动并从 eMMC 加载操作系统、这是否起作用?
  •   Linux 操作系统将占用多少内存? 10Gb?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价用户 id="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410115/dra821u-q1-dra821u-q1 "]
    • 我支持生产线编程、对生产线中的器件进行编程的最佳方法是什么?  
    • 我想了解一下对 OSPI NOR 闪存和 eMMC 进行预编程、从 OSPI 闪存启动并从 eMMC 加载操作系统、这是否起作用?
    [报价]

    上述所有内容都取决于客户、取决于客户如何刷写其引导介质、但您可以使用具有引导映像的 eMMC/ospi preflash。

    [报价用户 id="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410115/dra821u-q1-dra821u-q1 "]
    •   Linux 操作系统将占用多少内存? 10Gb?

    [报价]

    它是特定于客户的、基于配置和应用、大小会有所不同。

    此致
    Diwakar