请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 工具与软件:
您好!
我使用的是 DRA821U2-Q1、有以下问题。
- 我支持生产线编程、对生产线中的器件进行编程的最佳方法是什么?
- 我想了解一下对 OSPI NOR 闪存和 eMMC 进行预编程、从 OSPI 闪存启动并从 eMMC 加载操作系统、这是否起作用?
- Linux 操作系统将占用多少内存? 10Gb?
谢谢
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用的是 DRA821U2-Q1、有以下问题。
谢谢
最大值
尊敬的 Max:
[报价用户 id="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410115/dra821u-q1-dra821u-q1 "]上述所有内容都取决于客户、取决于客户如何刷写其引导介质、但您可以使用具有引导映像的 eMMC/ospi preflash。
[报价用户 id="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1410115/dra821u-q1-dra821u-q1 "]它是特定于客户的、基于配置和应用、大小会有所不同。
此致
Diwakar