工具与软件:
你好 DDR3 参考时钟 的计算方式如下:CLK = CLKIN×((PLLM+1)÷(2 ×(PLLD+1)) 对吗? 谢谢
以 evmc6657l.gel 的参数为例、
#define PLL2_M 79
#define PLL2_D 2.
(CLKIN)为5050Hz
clk= 50*(79+1 )/(2*3 )= 750M、不是1333MHz、为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好 DDR3 参考时钟 的计算方式如下:CLK = CLKIN×((PLLM+1)÷(2 ×(PLLD+1)) 对吗? 谢谢
以 evmc6657l.gel 的参数为例、
#define PLL2_M 79
#define PLL2_D 2.
(CLKIN)为5050Hz
clk= 50*(79+1 )/(2*3 )= 750M、不是1333MHz、为什么?
冯东
(CLKIN)应该为100M Hz、才能将 DDR3作为1333 MHz。
GEL 文件中给出的公式是正确的、但 CLKIN 应为100MHz。
可能是注释部分中 GEL 文件中的拼写错误。
目标频率(MHz)= INPUT_CLOCK (MHz)*[(PLL1_M + 1)]/(2 *(PLL1_D + 1))
#define PLL2_M 79
#define PLL2_D 2.
1333 = 100 *(79 + 1)/(2 * 3) ------- > CLKIN 为100 MHz。
//+------- +--------------- +----- +----- +
//| DDR3 PLL VCO |(CLKIN)输入|||
//|速率(MHz)|时钟(MHz)| PLL2_M | PLL2_D |
//+------- +--------------- +----- +----- +
//| 1600 | 50 (EVM)| 63 | 1 |
//| 1333 | 100 | 79 | 2 |
//| 1066 | 50 | 63 | 2 |
//+------- +--------------- +----- +----- +
此致
Shankari G.