This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657 DDR3'S REFCLK

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413518/tms320c6657-c6657-ddr3-s-refclk

器件型号:TMS320C6657

工具与软件:

你好 DDR3 参考时钟  的计算方式如下:CLK = CLKIN×((PLLM+1)÷(2 ×(PLLD+1))  对吗?  谢谢

以 evmc6657l.gel 的参数为例、  

#define PLL2_M 79
#define PLL2_D 2.

(CLKIN)为5050Hz

clk= 50*(79+1 )/(2*3 )= 750M、不是1333MHz、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯东

    (CLKIN)应该为100M Hz、才能将 DDR3作为1333 MHz。

    GEL 文件中给出的公式是正确的、但 CLKIN 应为100MHz。

    可能是注释部分中 GEL 文件中的拼写错误。

    目标频率(MHz)=  INPUT_CLOCK (MHz)*[(PLL1_M + 1)]/(2 *(PLL1_D + 1))

    #define PLL2_M 79
    #define PLL2_D 2.

    1333  = 100 *(79 + 1)/(2 * 3) ------- > CLKIN 为100 MHz。

    //+------- +--------------- +----- +----- +
    //| DDR3 PLL VCO |(CLKIN)输入|||
    //|速率(MHz)|时钟(MHz)| PLL2_M | PLL2_D |
    //+------- +--------------- +----- +----- +
    //| 1600 | 50 (EVM)| 63 | 1 |
    //| 1333 | 100 | 79 | 2 |             
    //| 1066 | 50 | 63 | 2 |
    //+------- +--------------- +----- +----- +

    此致

    Shankari G.