工具与软件:
您好!
我们的客户在其某个生产项目中遇到错误颜色问题(请参见下面的示例)。 客户请求抑制假颜色、因为它们导致物体检测问题。
区域板图像、从 FCFAI3输出:
区域板的预期图像(模拟):
您能否说明一下应如何配置 TI VPAC3 ISP、以尽可能实现错误的色彩抑制?
我们的尝试:
1、禁用 NSF4——不起作用
2.禁用 EE --对颜色没有影响、仅输出灰色的 Y 图像清晰度受到影响、不影响颜色
3.我们怀疑这个问题可能是由这里提到的 GLBCE 造成的,并且我们通过设置 irStreth = 0来禁用 GLBCE ,并通过更大的数字增益来补偿亮度损失。 仍然存在错误的颜色。 无效。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1374799/am62a7-purple-edge-problem-on-hdr3-sensor/5276324
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1320560/am62a3-about-the-demosaic-algorithm-used-by-tda4-am62a/5045047
5.我们尝试在 DCC 工具中为 FCFAI3选择不同的调优,即使是最模糊的系数(27)也不会大量去除错误的颜色,而是图像质量在边缘上的退化。
我们在 MATLAB 中进行了一些建模来测试问题、我们可以看到启用对角线边缘检测可能会有所帮助、但我们不知道如何在 VPAC3硬件中执行此操作、此处显示了"无对角线"和"h + v +对角线"彩色边缘抑制建模结果:
HW 掩码似乎不允许启用对角线边缘检测、仅限 H 或 V
请阐明这种对文档的解释是否正确、以及是否可以 在 TI VPAC3 ISP 中使用 FCP 块通过对角线梯度(或通过其他方式)实现假色彩抑制?
谢谢!
附注
e2e 上提供了几个错误颜色示例、例如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365934/am62a7-q1-how-to-generate-cac-lut-files: