This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计–CAP_VDDSx CAP_VDDS

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416063/faq-am625-am623-am62a-am62p-am64x-am243x-design-recommendations-custom-board-hardware-design-cap_vddsx-cap_vdds

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否提供有关 CAP_VDDSx、电容值以及未安装或短路电容器的影响的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    关于 CAP_VDDSx 值的建议  

    LDO 规格 为0.8uF 至1.5uF。   考虑到偏置、随着时间的推移而下降等因素、电容器应在该范围内

     问:选择6.3V 的电容后、考虑到直流效应和其他降级、电容值可能会降至0.7uF。  较高的电容值可能需要使用0402电容、这可能会影响布局。

    电容是否取决于用于特定 IO 电源轨的 IO 数量和 IO 拉电流/灌电流 、或者无论使用何种 IO、都需要该电容。

    https://www.kyocera-avx.com/docs/techinfo/CeramicCapacitors/mlcc-dc-bias-characteristics.pdf

    https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/DC-Bias-characteristics-of-Multilayer-Ceramic-Capacitor-MLCC/ta-p/250035#

    CAP 值与 IO 计数和活动无关。  为了确保 LDO 的稳定性、需要产生辅助电源。  任何超出此额定范围的值都可能导致偏置发生器不稳定、从而导致过压应力。

    附加指南  

    选择 ESR 小于1欧姆的电容器
    确保 PCB 环路电感< 2.5nH
    使用尽可能小的封装(0201或更大)以更大限度地减小环路电感
    请参阅 SoC 数据表

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

     CAP_VDDSx 电压  

    它不是固定电压。 当相应的 VDDSHV 在1.8V 下运行时、该引脚应具有与 VDDSHV 电源相同的电位。

    当相应的 VDDSHV 在3.3V 下运行时、它应该具有跟踪到 VDDSHV 源½ Ω 的电势。

    当 VDDSHV 斜升至3.3V 时、LDO 输出将跟踪 VDDSHV、直到其达到大约2.4V。 此时、辅助电源电路从我所说的开关模式变为 LDO 模式。 此时、它开始跟踪½ VDDSHV。 我怀疑输出电容将保持2.4V 电势一段时间、然后 IO 偏置电路会汲取足够的电流、使电容放电回到½ VDDSHV 电位。

    随着 VDDSHV 衰减、我预计会发生类似的情况。 当 VDDSHV 降至2.4V 以下时、辅助电源电路将切换回开关模式、此时 VDDSHV 的电势将施加到电容器上。  

    当 IO 组电源 VDDSHVx 连接到1.8V 时、CAP_VDDSn 是可选的。 当连接到3.3V 时、需要考虑的降额电压是稳态直流输出、即 VDDSHVx/2。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    CAP_VDDSx 对 SOC 性能的影响

    该电容器连接到内部 LDO 的输出端。  如果电容器未连接到此引脚或此引脚接地短路、则 LDO 将无法正常工作。  LDO 为与相应 IO 组相关联的每个 IO 缓冲器中的电路供电。  如果 LDO 未按预期运行、IO 缓冲器将不会按预期运行。  如果 LDO 不能正常运行、IO 缓冲器电路可能会永久损坏。   任何暴露在阻止 LDO 按预期运行的条件下的 SOC 都应移除、丢弃并替换为新单元。

    此致、

    Sreenivasa