This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我找到了 processor-sdk-kirkstone-09.02.01.09-config.txt 和其他一些 xxx-config.txt、哪个版本比 PROCESSOR-SDK-09.01.00-legancy-config.txt 更新。 但是、发行说明中并未 明确指出 AM335X 系列处理器是否受支持。
通过调研、我们发现 AM62x、AM62Px、AM64x、AM62SIP 和 AM62LP 都是64位处理器、而 AM335x 是32位处理器。 目前尚不确定上述高版本 xxx-config.txt 是否 适用于采用 AM335x 系列处理器的产品。
此外、我发现以下指令:、而其他前提条件也可能允许编译成功、这并不意味着这些编译将具有完整功能或完全功能、因为这不是在 TL 上经过测试和认证可以发布的内容。
但我仍然有一些疑问。 SDK 版本是否会更新(Example SDK v9.2或 v9.3)专门为 AM335x 处理器发布了单独的 config.txt?
Ning、您好!
团队没有为 AM335x 进行任何 SDK 9.2开发、因此(不进行研究)、我预计该配置不适用于 AM335x。
我看到开发团队的一些成员将 AM335x 与 AM437x 软件称为"旧版"、这可能表明配置旨在应用于这些器件。 我不熟悉 Yocto、但如果您给我一个指向该文件的链接、我至少可以看看它。
关于"legacy"一词的注意事项-我们仍支持论坛上有关 AM335x 硬件和软件的问题(假设该软件是在过去一年左右发布的)。 我认为开发人员仅使用 "旧版"来表示他们不再专注于向 AM335x 添加新功能、并且每年仅创建一个官方软件版本、而对于上面列出的所有64位处理器、我们仍会在每个软件版本中添加新功能、并且每年创建多个软件版本。
此致、
Nick