This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:高版本 processor-sdk-x-config.txt 是否适用于 AM335x?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416925/processor-sdk-am335x-is-the-high-version-processor-sdk-x-config-txt-applicable-to-the-am335x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

我找到了  processor-sdk-kirkstone-09.02.01.09-config.txt 和其他一些 xxx-config.txt、哪个版本比 PROCESSOR-SDK-09.01.00-legancy-config.txt 更新。 但是、发行说明中并未 明确指出 AM335X 系列处理器是否受支持。

通过调研、我们发现 AM62x、AM62Px、AM64x、AM62SIP 和 AM62LP 都是64位处理器、而 AM335x 是32位处理器。 目前尚不确定上述高版本 xxx-config.txt 是否 适用于采用 AM335x 系列处理器的产品。   

此外、我发现以下指令:、而其他前提条件也可能允许编译成功、这并不意味着这些编译将具有完整功能或完全功能、因为这不是在 TL 上经过测试和认证可以发布的内容。  

但我仍然有一些疑问。 SDK 版本是否会更新(Example SDK v9.2或 v9.3)专门为 AM335x 处理器发布了单独的 config.txt?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    团队没有为 AM335x 进行任何 SDK 9.2开发、因此(不进行研究)、我预计该配置不适用于 AM335x。

    我看到开发团队的一些成员将 AM335x 与 AM437x 软件称为"旧版"、这可能表明配置旨在应用于这些器件。 我不熟悉 Yocto、但如果您给我一个指向该文件的链接、我至少可以看看它。

    关于"legacy"一词的注意事项-我们仍支持论坛上有关 AM335x 硬件和软件的问题(假设该软件是在过去一年左右发布的)。 我认为开发人员仅使用 "旧版"来表示他们不再专注于向 AM335x 添加新功能、并且每年仅创建一个官方软件版本、而对于上面列出的所有64位处理器、我们仍会在每个软件版本中添加新功能、并且每年创建多个软件版本。

    此致、

    Nick