请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI:
操作系统:Linux+RTOS (J722S)
PSDK: ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-09_02_00_05
SER/Deserializer:max96717F/max96722B
在改编过程中、我能够使用 VISION_APP 捕获正确的原始和 YUV 图像。 但是、AE 故障会在最后发生、这可能会影响我们后续的 ISP 调试。 导致该错误的常见原因是什么? 我应该改变什么?

以下是运行 vison_app 的完整日志: