This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在调整 OX03F 时、TDA4发生 AE 故障。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1417425/tda4ven-q1-tda4-had-ae-failure-when-adapting-ox03f

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

操作系统:Linux+RTOS (J722S)

PSDK: ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-09_02_00_05

SER/Deserializer:max96717F/max96722B

在改编过程中、我能够使用 VISION_APP 捕获正确的原始和 YUV 图像。 但是、AE 故障会在最后发生、这可能会影响我们后续的 ISP 调试。 导致该错误的常见原因是什么? 我应该改变什么?

以下是运行 vison_app 的完整日志:

e2e.ti.com/.../1263.vision_5F00_app_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不在办公室、请预计下周前回复。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否集成了 OX03F-UB953_SW 传感器、是否正确调整了 DCC?

    Unknown 说:
    在改编过程中、我能够使用 vision_app
    采集正确的原始和 YUV 图像

    您的意思是您可以使用上述成像仪正确地查看图像或将图像流式传输到显示器上吗?

    此致、

    Nikhil