主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们的 SDK 版本:
Linux: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j784s4-EVM-09_01_00_06
RTOS: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-EVM-09_01_00_06(不启动)
我们的数据链路是:DSI -> MAX96755 -> GMSL2
我正在 Linux 上调试 DSI 信号、如果 DSS 被占用、我没有激活 R5内核、但是、我 在 DTS 中的面板配置似乎有一些错误、导致出现以下日志: "drm_of_find_find_panel_or_bridge:270 remote name:dSI ret=-517"
下面是我的 DTS 配置和日志、请帮助检查修改
谢谢!
此致