This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Linux DSI dts 文件配置

Guru**** 2548700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416395/tda4vh-q1-linux-dsi-dts-file-configuration

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们的 SDK 版本:

     Linux: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-ADAS-j784s4-EVM-09_01_00_06  

    RTOS: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-EVM-09_01_00_06(不启动)

我们的数据链路是:DSI -> MAX96755 -> GMSL2

我正在 Linux 上调试 DSI 信号、如果 DSS 被占用、我没有激活 R5内核、但是、我 在 DTS 中的面板配置似乎有一些错误、导致出现以下日志: "drm_of_find_find_panel_or_bridge:270 remote name:dSI ret=-517"

下面是我的 DTS 配置和日志、请帮助检查修改

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -517 for Linux 是指 EPROBE_DEFER。 这是一个常见的错误消息、并不一定意味着驱动程序已失败、但它是 Linux 将驱动程序的探测推迟到以后的方法、因为可能存在一些尚未准备好的依赖资源。

    在这种情况下、驱动程序似乎无法退出延迟状态。 这很可能是因为您定义的"raspberrypi、7inch-DSI"面板或 定义的"Maxim、MAX96755"面板出现故障。

    我建议为这些驱动程序启用更详细的日志、或者在没有额外的调试日志的情况下可以启用、然后在探测器函数中放置一些 print 语句、以查看是否已探测到它们。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    -517错误是我的驱动程序的一个问题,我已经解决了, 我有另一个关于 DSI1的 DTS 配置的问题,我在 TDA4VH 文档中找到了两个 DSI 端口描述 ,但在 Linux 端,只有 DSI0被配置, 该如何配置 DSI1 ? 是否有任何基准?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前在 Linux 中不提供 DSI1支持。 仅支持 DSI0。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 谢谢你