主题中讨论的其他器件:AM62A7
工具与软件:
如果处理器连接到车辆的 CAN 总线、那么该处理器可以使用哪个接口通过 AM62A7 SOC 中的 MCU CAN FD 读取或发送数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
我们在 MCU R5内核和 A53内核上都有 MCAN 实例作为上面共享的 Aparna 提供。
我假设您在 A53内核上运行 Linux 并想要处理 MCU-R5内核接收到的 CAN 信息。 为此、可以通过 IPC 将 CAN 数据从 MCU-R5内核发送到 A53 Linux 内核。
请参考: C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14\examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux
此致、
Krithika