This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7中 SoC 和 MCU 之间的接口

Guru**** 2539810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416859/am62a7-q1-interface-between-soc-and-mcu-in-am62a7

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

如果处理器连接到车辆的 CAN 总线、那么该处理器可以使用哪个接口通过 AM62A7 SOC 中的 MCU CAN FD 读取或发送数据?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    两个 CAN 总线(SOC CAN 外设至车辆 CAN 总线)之间的通信不需要额外接口

    您计划使用什么核心来驱动 CAN 通信?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望 在正常和睡眠操作期间将其从 MCU CAN FD 驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是可能的。

    这个是 Linux 还是 RTOS 应用程序?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 应用程序、而且在这里还有关于 soc 及其 MCU 接口的主要查询  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    有两个 MCU 域 CAN 外设可供使用。

    请检查以下部分 4.11工业和控制接口  12.5.1模块化控制器局域网(MCAN) 概念。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望使用 Linux 中的 MCU MCAN、则将其配置为轮询模式。 只有主域 MCAN 外设将中断路由到 A53内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们在 MCU R5内核和 A53内核上都有 MCAN 实例作为上面共享的 Aparna 提供。

    我假设您在 A53内核上运行 Linux 并想要处理 MCU-R5内核接收到的 CAN 信息。 为此、可以通过 IPC 将 CAN 数据从 MCU-R5内核发送到 A53 Linux 内核。

    请参考: C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14\examples\drivers\ipc\ipc_rpmsg_echo_linux

    此致、
    Krithika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Krithika 和 Aprna 提供了宝贵的见解详情