This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1/AM62A7/AM62A3/AM62P/AM62P-Q1/AM6442/AM2432定制电路板硬件设计–IO 缓冲器的 S 参数和 IBIS 模型

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419150/faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am620-q1-am62a7-am62a3-am62p-am62p-q1-am6442-am2432-custom-board-hardware-design-s-parameter-and-ibis-model-of-io-buffer

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否提供 用于执行仿真的 IO 缓冲器 S 参数和 IBIS 模型  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    S 参数模型相关的信息。  提供了 IBIS 模型、应该将其用于仿真。

    请参阅以下内容:

    IBIS 中提供了此信息、应该将其用于仿真。

     封装模型在 IBIS 中的第88行中定义:

    [封装模型]    am62_pkg

    |

    [PIN] Signal_name model_name  

    F6    ATEST0      NC

    AE2   ATEST1      NC

      

    定义位于 IBIS 中的第168264行:

     

    |  封装模型

    |

    *******************

    |

    [定义封装模型]  am62_pkg

    [制造商]          姓名1.

    [OEM]                   姓名2.

    [说明]           329引脚封装

     

    要使用这些寄生效应、他们必须确保在仿真的 Ctrl IBIS 块中检查"封装寄生效应"

     这是它在我们使用的仿真器中的样子

     

     

     

    IBIS 有两个封装模型部分

    引脚 RLC– 引用 Package 中的 R_pkg、L_pkg、C_pkg  

     "Pin RLC"  只是所有引脚上最小值/最大值/典型值的汇总矩阵。

     封装模型 –参考 IBIS 底部的 am62p_pkg (每个引脚不同)

    在每个引脚基础上包含完全耦合 L/C 信息的封装模型是准确的封装模型。

     封装 RLC 应提供非常准确的估算、因为它们包含完全耦合的数据。

      
    这将在 DDR 设计指南中进行更新

    其他参考  

    (+)[常见问题解答]为 AM64x、AM62x、AM62Ax、AM62Px 使用 DDR IBIS 模型-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405692/faq-using-ddr-ibis-models-for-am64x-am62x-am62ax-am62px

    注意:上面显示的说明适用于 AM625。 使用 IBIS 模型根据所选器件查找信息。

    此致、

    Sreenivasa