请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具与软件:
你好、C6748冠军!
我的客户在 其下一个型号中使用 TMS320C6748EZCEA3器件。
硬件工程师希望检查阻抗是否相关。 他发现了以下描述。

他的理解是、对于50欧姆设计、阻抗(Z0)可以是50至75欧姆设计、而对于50欧姆设计、阻抗(Z0)可以是45至55欧姆、+/- 5欧姆。
然后、在设计 PCB 时、请确认是否可以计算 IC 安装层的50 Ω 电阻、计算数据线层的47 Ω 电阻并设计 PCB。
我希望得到快速准确的确认、因为我会将其交给 PCB 制造商。
谢谢
此致、
插孔