This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:PCB 布局指南

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418344/tms320c6748-pcb-layoout-guidline

器件型号:TMS320C6748

工具与软件:

你好、C6748冠军!

我的客户在  其下一个型号中使用 TMS320C6748EZCEA3器件。

硬件工程师希望检查阻抗是否相关。 他发现了以下描述。  

他的理解是、对于50欧姆设计、阻抗(Z0)可以是50至75欧姆设计、而对于50欧姆设计、阻抗(Z0)可以是45至55欧姆、+/- 5欧姆。
然后、在设计 PCB 时、请确认是否可以计算 IC 安装层的50 Ω 电阻、计算数据线层的47 Ω 电阻并设计 PCB。
我希望得到快速准确的确认、因为我会将其交给 PCB 制造商。

谢谢

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我们的 DDR 专家讨论了此主题、他确认 PCB 布线阻抗允许在50欧姆至75欧姆范围内、来自目标阻抗的最大阻抗容差为+/-5欧姆。 他还说、大多数客户在设计 PCB 时都要具有更接近50欧姆至75欧姆范围下限的目标布线阻抗、因此建议您也这样做。

    此致、
    Paul