This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE-Q1、J721S2 SERDES0_REFCLK 是否需要?

Guru**** 2555170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413017/tda4ve-q1-tda4ve-q1-j721s2-serdes0_refclk-is-it-necessary

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的系统 在 SERDES0 通道上仅支持 USB3和 DP 功能、 SERDES0_REFCLK 是否需要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、如果您计划为 USB/DP 使用内部基准 clk、则没有必要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       USB/DP 时钟的默认 j721s2 SDK 设置是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    默认应为 TRM 中列出的100MHz / 19.2 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,

    100MHz、是 TDA4 内部的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Main_PLL2_HSDIV4中的100MHz INT 参考时钟。