工具与软件:
大家好!
我正在尝试测试 R5内核的 MCAN 驱动程序、因此我已经编译了此示例: mcan_loopback_interrupt_am62ax-sk_mcu-r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。
本示例使用 MCU_MCAN1发送1条消息、请检查配置: 
我可以看到串行输出: 
但是、当我将逻辑分析仪连接到 MCAN1的 TX 和 RX 引脚时、我在这些引脚上看不到任何数据: 
此外、我已尝试将使用的 CAN 通道更改为 MCU_MCAN0 在 MCAN TX 和 RX 引脚上监听时、我也看不到任何数据。
有人可以通过支持来确定为什么我在 CAN TX 和 Rx 引脚上看不到任何数据吗?