This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:[SK-am62a-LP][MCAN_LOOPBD][R5ss0][No RTOS][MCU+SDK 10.00.00.14]无法查看 MCU MCAN0和 MCAN1的 TX 和 Rx 引脚上的任何数据

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1419579/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp-mcan_loopback-r5ss0-no-rtos-mcu-sdk-10-00-00-14-couldn-t-see-any-data-on-tx-and-rx-pins-for-mcu-mcan0-and-mcan1

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

大家好!  

我正在尝试测试 R5内核的 MCAN 驱动程序、因此我已经编译了此示例:  mcan_loopback_interrupt_am62ax-sk_mcu-r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。

本示例使用 MCU_MCAN1发送1条消息、请检查配置:  

我可以看到串行输出:  

但是、当我将逻辑分析仪连接到 MCAN1的 TX 和 RX 引脚时、我在这些引脚上看不到任何数据:

此外、我已尝试将使用的 CAN 通道更改为 MCU_MCAN0  在 MCAN TX 和 RX 引脚上监听时、我也看不到任何数据。
有人可以通过支持来确定为什么我在 CAN TX 和 Rx 引脚上看不到任何数据吗?