请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 工具与软件:
我们已经设计了带有 AM6232 MPU 的定制电路板、我们要在其中为两个端口 eth0和 eth1定制 MAC 地址插入。
在板上、i2c0总线上有一个地址为0x50的 EEPROM (与 am62xevk 板的0x51不同、但 EEPROM 具有相同的 P/N)。
我们可以使用 EEPROM 来设置两个 Mac 地址吗?
我们是否需要配置特定于 u-boot 和内核的任何内容?
还有另外一种方法、我们如何从 Linux 对包含 MAC 地址的处理器 OTP 寄存器进行编程?