This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:将自定义 MAC 地址写入 eth0和 eth1

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420056/processor-sdk-am62x-write-custom-mac-address-to-eth0-and-eth1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

我们已经设计了带有 AM6232 MPU 的定制电路板、我们要在其中为两个端口 eth0和 eth1定制 MAC 地址插入。
在板上、i2c0总线上有一个地址为0x50的 EEPROM (与 am62xevk 板的0x51不同、但 EEPROM 具有相同的 P/N)。
我们可以使用 EEPROM 来设置两个 Mac 地址吗?

我们是否需要配置特定于 u-boot 和内核的任何内容?

还有另外一种方法、我们如何从 Linux 对包含 MAC 地址的处理器 OTP 寄存器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信有一种方法可以做你所问的事情。 我需要几天时间进行研究、我将在星期五之前回复。

    此致、

    Schuyler