工具与软件:
您好! 我尝试使用德州仪器(TI)的 DCC 工具来调整 TDA4电路板的 ISP。 在文档(AWB 插件文档第13页末尾)中、我们指出 TL84灯的温度预计为3800K、而 Cool White Fluorous (CWF) TL84光源不得使用、因为它们提供的温度可能高于4200K。 我使用的灯箱确实使用 CWF 作为 TL84灯、但它提供4100K。 我可以直接使用拍摄到的图像、只要在加载图像时指定4100K 的光温、或者我应该将 TL84光源更改为温度接近3800K 的光源吗? 使用4100K 会有什么后果?
此外、我无法找到用于拍摄图像的光强度的任何相关信息。 ~600 lx 是否正常? 我的一些灯不能更高,但其他一些可高达1000或甚至1300 lx。
非常感谢您的时间和支持!
Jos é