This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CWF TL84灯对于 VPAC1/3 ISP 调优的影响

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420824/tda4vm-consequences-of-cwf-tl84-light-for-vpac1-3-isp-tuning

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好! 我尝试使用德州仪器(TI)的 DCC 工具来调整 TDA4电路板的 ISP。 在文档(AWB 插件文档第13页末尾)中、我们指出 TL84灯的温度预计为3800K、而 Cool White Fluorous (CWF) TL84光源不得使用、因为它们提供的温度可能高于4200K。 我使用的灯箱确实使用 CWF 作为 TL84灯、但它提供4100K。 我可以直接使用拍摄到的图像、只要在加载图像时指定4100K 的光温、或者我应该将 TL84光源更改为温度接近3800K 的光源吗? 使用4100K 会有什么后果?

此外、我无法找到用于拍摄图像的光强度的任何相关信息。 ~600 lx 是否正常? 我的一些灯不能更高,但其他一些可高达1000或甚至1300 lx。

非常感谢您的时间和支持!

Jos é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    Unknown 说:
    TL84光源的温度预计将达到3800K、并且不能使用冷白荧光(CWF) TL84光源、因为它们的温度可能高于4200K。

    光源的 CCT 可能随灯箱的不同而有很大差异。
    这些数字仅供参考。

    [quote userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420824/tda4vm-consequences-of-cwf-tl84-light-for-vpac1-3-isp-tuning 我使用的 lightbox 确实使用 cWh 作为 TL84灯,但它提供了4100K。 [报价]

    标准 CWF 灯的问题是它不在黑体辐射曲线上(而 TL84是)。

    因此、我们通常使用 TL84作为 AWB 校准中的主基准、并使用 CWF 作为额外基准。

    [quote userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420824/tda4vm-consequences-of-cwf-tl84-light-for-vpac1-3-isp-tuning 我可以使用我拍摄的图像、只要我指定4100K 作为光温[/报价]

    是、您应指定测得的4100K。

    [报价 userid="614440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1420824/tda4vm-consequences-of-cwf-tl84-light-for-vpac1-3-isp-tuning ]我应该将 TL84光源更换为温度接近3800K 的光源吗? [报价]

    不可以、您可以将 TL84光源与测量的 CCT 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    此外、我找不到任何关于应用于拍摄图像的光强度的信息。 ~600 lx 是否正常? 我的一些灯不能更高,但其他一些可高达1000或1300 lx。[/报价]

    光强度因光源而异。
    只要您可以获得高质量的图像、AWB 或 CCM 校准就无关紧要。