工具与软件:
您好!
我使用的是 AM62x E3 Evolution 电路板、但我遇到了 SPI 外设问题。 我的目标是对用户应用程序使用 SPI 接口、但我遇到了一个问题:
缺少 SPI 器件驱动程序文件: 引导操作系统后、我应该会在/dev/目录中找到与 SPI 相关的器件驱动程序文件。 但是、这些文件不会显示。
我已经按照 TI 网页上提供的说明进行了必要的更改、包括启用中的 SPI 设备驱动程序make menuconfig。 尽管进行了这些更改、但问题仍然存在、我怀疑设备树源(DTS)配置可能有问题或其他相关问题。
您能否提供有关解决此问题的指导? 具体来说、我需要帮助确保正确生成 SPI 器件驱动程序文件并在/dev/目录中显示。
我已 启用 SPI 驱动程序。我已共享已启用的映像、但它不显示器件驱动程序文件。建议使用一种方法来解决此问题