This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:"AM62x E3 Evolution Board&quot 上的 SPI 设备驱动程序文件缺失问题;

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1408794/processor-sdk-am62x-issue-with-spi-device-driver-files-missing-on-am62x-e3-evolution-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我使用的是 AM62x E3 Evolution 电路板、但我遇到了 SPI 外设问题。 我的目标是对用户应用程序使用 SPI 接口、但我遇到了一个问题:

缺少 SPI 器件驱动程序文件: 引导操作系统后、我应该会在/dev/目录中找到与 SPI 相关的器件驱动程序文件。 但是、这些文件不会显示。

我已经按照 TI 网页上提供的说明进行了必要的更改、包括启用中的 SPI 设备驱动程序make menuconfig。 尽管进行了这些更改、但问题仍然存在、我怀疑设备树源(DTS)配置可能有问题或其他相关问题。

您能否提供有关解决此问题的指导? 具体来说、我需要帮助确保正确生成 SPI 器件驱动程序文件并在/dev/目录中显示。

我已 启用 SPI 驱动程序。我已共享已启用的映像、但它不显示器件驱动程序文件。建议使用一种方法来解决此问题

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    域专家离开办公室一周。 请预计会延迟响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

       "我能否获得有关上述查询的任何更新?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 专家将于星期三返回办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

       "我能否获得有关上述查询的任何更新?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

       "我能否获得有关上述查询的任何更新?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细阅读您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程所有者将在9月的剩余时间内发布。 请在10月初随意点击该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动处理器后、我使用以下命令检查spidev

    lsmod | grep spidev
    modprobe spidev
    ls /sys/bus/spi/devices
    ls /dev/spidev*
    echo spi0.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind/
    ls /dev/spidev*
    echo spi0.0 > /sys/bus/spi/drivers/spi-nor/unbind
    echo spi0.0 > /sys/bus/spi/drivers/spidev/bind
    ls -l /dev/spidev*

    输入这些命令后、我可以找到spidev。 但是、拔下电路板并重新启动后、spidev再次丢失。

    您能建议一些解决此问题的方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       请回答这个问题。