请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想将内核从 SDK 9.01上的6.1.46升级到6.6.32、 内核6.6.32升级到 SDK 10.00。
即:
-使用的平台: SDK 9.01.
-内核升级: 6.1.46 -> 6.6.32的 SDK 10.00
内核升级需要使用哪些部件?
我想知道我是否只需要更改内核源目录、或者我是否还需要更改其他部分、例如存储器映射、以太网 FW、u-boot 等
请告诉我如何升级 Linux 内核。
谢谢!
DJ Kim