This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何在 SDK 9.01上将 Linux 内核升级到6.6.32

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1422019/dra821u-how-to-upgrade-linux-kernel-to-6-6-32-on-sdk-9-01

器件型号:DRA821U

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想将内核从 SDK 9.01上的6.1.46升级到6.6.32、 内核6.6.32升级到 SDK 10.00。

即:

-使用的平台: SDK 9.01.

-内核升级: 6.1.46 -> 6.6.32的 SDK 10.00

内核升级需要使用哪些部件?

我想知道我是否只需要更改内核源目录、或者我是否还需要更改其他部分、例如存储器映射、以太网 FW、u-boot 等

请告诉我如何升级 Linux 内核。

谢谢!

DJ Kim