This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:PROCESSOR-SDK-AM62X

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426546/processor-sdk-am62x-processor-sdk-am62x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

大家好、我正在尝试在 EVK AM62X-LP 上通过 i2c 测试读取/写入 GPIO 端口扩展器、但我不确定命令是否正确、地址是0x22 0x23。

您能解释一下、例如、读取命令的方式如何 引脚编号 P02 PRU_DETECT 输入 PRU 电路板检测- IO 扩展器- 01?

$ sudo i2cget -y 1 0x--0x--\  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean:

    您能帮助我们了解您通过读取其中一个 GPIO 端口扩展器来尝试执行的操作吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    基本上、我要尝试控制 EVK 上的 GPIO 端口扩展器(写入/读取)。

    在我们客户的项目中、我们有3个端口扩展器、我们将需要写入/读取这些端口。 首先、我将尝试控制使用 EVK 访问这些端口扩展器、稍后再决定我们将如何处理客户项目。

    例如、如果我们只需通过一次交互即可控制 GPIO 端口扩展器、也许还可以使用 TI 提供的驱动程序来实现?! 或者、是否应首先独立控制 SoC 的 GPIO、然后以不同的"交互"控制 GPIO 端口扩展器。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:

    您可以使用用户空间 GPIO 命令与 IO 扩展器进行交互。 从"gpiodetect"开始、以确保识别 IO 扩展器。  

    然后、可以使用"gpioset"和"gpioget"设置和获取 GPIO 状态。

    此致、

    Anshu