工具与软件:
大家好、我正在尝试在 EVK AM62X-LP 上通过 i2c 测试读取/写入 GPIO 端口扩展器、但我不确定命令是否正确、地址是0x22 0x23。
您能解释一下、例如、读取命令的方式如何 引脚编号 P02 PRU_DETECT 输入 PRU 电路板检测- IO 扩展器- 01?
$ sudo i2cget -y 1 0x--0x--\
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我正在尝试在 EVK AM62X-LP 上通过 i2c 测试读取/写入 GPIO 端口扩展器、但我不确定命令是否正确、地址是0x22 0x23。
您能解释一下、例如、读取命令的方式如何 引脚编号 P02 PRU_DETECT 输入 PRU 电路板检测- IO 扩展器- 01?
$ sudo i2cget -y 1 0x--0x--\
提前感谢!
您好、Nick。
基本上、我要尝试控制 EVK 上的 GPIO 端口扩展器(写入/读取)。
在我们客户的项目中、我们有3个端口扩展器、我们将需要写入/读取这些端口。 首先、我将尝试控制使用 EVK 访问这些端口扩展器、稍后再决定我们将如何处理客户项目。
例如、如果我们只需通过一次交互即可控制 GPIO 端口扩展器、也许还可以使用 TI 提供的驱动程序来实现?! 或者、是否应首先独立控制 SoC 的 GPIO、然后以不同的"交互"控制 GPIO 端口扩展器。
此致、