请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工具与软件:
尊敬的专家:
我正在开发基于 AM335x 的开发板、目前正在从 Yocto 项目(dunfell 发布)映像启动。
在启动过程中、电路板显示以下打开的 TCP 和 UDP 端口列表。
如何使用 Yocto Project 元层或.bb 文件中的任何其他 Yocto Project 变量禁用这些端口及其相关服务?
端口 | 未定义状态 | 服务 |
21/TCP | 来实现该操作 | FTP |
102/TCP | 来实现该操作 | Iso-tsap |
500/UDP | 断开|滤波 | ISAKMP |
4500/UDP | 断开|滤波 | NAT-t-IKE |
5353/UDP | 断开|滤波 | Zeroconf |
37699/UDP | 断开|滤波 | 未知 |
有人可以建议如何通过元层或.bb 文件中的任何其他 Yocto Project 变量禁用这些端口吗?
谢谢、此致、
Ravikumar