This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:禁用不需要的端口(TCP 和 UDP)

Guru**** 1827540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425258/am3359-disabling-the-unwanted-ports-tcp-and-udp

器件型号:AM3359

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在开发基于 AM335x 的开发板、目前正在从 Yocto 项目(dunfell 发布)映像启动。

在启动过程中、电路板显示以下打开的 TCP 和 UDP 端口列表。
如何使用 Yocto Project 元层或.bb 文件中的任何其他 Yocto Project 变量禁用这些端口及其相关服务?

端口 未定义状态 服务
21/TCP 来实现该操作 FTP
102/TCP 来实现该操作 Iso-tsap
500/UDP 断开|滤波 ISAKMP
4500/UDP 断开|滤波 NAT-t-IKE
5353/UDP 断开|滤波 Zeroconf
37699/UDP 断开|滤波 未知

有人可以建议如何通过元层或.bb 文件中的任何其他 Yocto Project 变量禁用这些端口吗?

谢谢、此致、
Ravikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前有大量的支持案例积压、因此可能要到下周才能查看。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:


    我的问题是否有任何更新?




    此致、

    Ravikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我遇到了这个 优势 使用 Yocto 项目环境中的服务来禁用不需要的 TCP 和 UDP 端口。 下面是设置:

    • Yocto Project 版本 第三章3.1.

    • 发行版: 太坑人了

    • 构建主机操作系统 Ubuntu 22.04.4 LTS

    方法

    ROOTFS_POSTPROCESS_COMMAND += "disable_ports;"
    
    disable_ports () {
        echo "Disabling specific TCP and UDP ports with iptables"
        iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP
        iptables -A INPUT -p tcp --dport 102 -j DROP
        iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j DROP
        iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j DROP
        iptables -A INPUT -p udp --dport 5353 -j DROP
        iptables -A INPUT -p udp --dport 37699 -j DROP
    }
    
    

    这是正确的处理方式、还是您建议使用替代方法?



    此致、
    Ravikumar