This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:VDD 和 DDR 的电源序列要求

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425753/am3354-power-sequence-requirement-of-vdd-and-ddr

器件型号:AM3354

工具与软件:

你(们)好

数据表提到1.8V 和1.35 DDR 具有相同的序列。 如果我们让1.35早于1.8、会有风险吗?


此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这在技术上违反了上电定序规范、应予以解决。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、产品已经批量生产、如果不进行修改、有哪些潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源时序不合格可能会导致一些可靠性问题、从而导致功能问题或最坏的闩锁问题。  产品是否在其生命周期内经历了多次电源循环?  很难量化效果。  您可能还需要检查存储器器件的规格、因为这也可能违反了器件的电源时序。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    产品可能每天通电一次或两次。 关于"检查存储器器件的规格"、需要检查哪些特定规格?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 DDR 器件

    此致、

    James