请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 工具与软件:
你(们)好
数据表提到1.8V 和1.35 DDR 具有相同的序列。 如果我们让1.35早于1.8、会有风险吗?
此致
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
数据表提到1.8V 和1.35 DDR 具有相同的序列。 如果我们让1.35早于1.8、会有风险吗?
此致
Zekun