This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SK-TDA4VM CSI 连接到 maxim 解串器

Guru**** 1828120 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423239/tda4vm-sk-tda4vm-csi-connectted-to-maxim-deserializer

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、摄像机专家:

  我们正在使用 SK-TDA4VM、该 CSI 端口连接到最大96712解串器。       SK-TDA4VM + maxim96712 (解串器)+ maxim96717F (串行器)。

  我已将 ds90ub960和 ds90ub953的寄存器配置更 改为 maximum96712和 maximum96717F 。

  目前、  SK-TDA4VM I2C 可以控制  maxim96712 (解串器) 和 maxim96717F (串行器)。  从 maxim96712寄存器中、我可以看到 maxim96712 运行状态良好、数据可发送到 MIPI 通道。 但我无法从 SK-TDA4VM /dev/video.获取帧

  您能帮忙吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅本常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403223/faq-most-common-problems-encountered-when-developing-camera-applications-on-the-am6x

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      如何读取 SK-TDA4寄存器。  我尝试了命令"devmem2 0x04504060"来读取寄存器 0x04504060、但失败。  我想检查 CSI_RX 寄存器、以了解是否有导致问题的一些提示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要调试该问题、请遵循以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1403196/faq-what-are-the-common-reasons-a-csi-sensor-fails-to-probe-in-v4l2-environment

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      我按照常见问题解答操作、CSI 正常、 视频设备可以在/dev/directory 中找到:

    root@tda4vm-sk:~# dmesg | grep csi
    [    7.596265] cdns-csi2rx 4504000.csi-bridge: Probed CSI2RX with 4/4 lanes, 4 streams, external D-PHY
    

    root@tda4vm-sk:~# ls /dev/video*
    /dev/video-imx390-cam0  /dev/video0  /dev/video1  /dev/video10  /dev/video11  /dev/video12  /dev/video13  /dev/video14  /dev/video15  /dev/video16  /dev/video17  /dev/video2  /dev/video3  /dev/video4  /dev/video5  /dev/video6  /dev/video7  /dev/video8  /dev/video9
    

    但我无法使用"yavta -c -Fcapture -s 1920x1080 -f UYVY /dev/video3获取帧"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我的 max96712代码是从 ds90ub960中衍生出来 的、介质管道也很好。 介质板拓扑与我成功创建的 ds90ub960相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max96712已经很好地初始 化、通过96712解串器的基准、我可以确认数据正在通过4 mipi 通道输出到 TDA4。

    我已经读出 TDA4寄存器 0x04504060、 值为 0x10000000、表示 WAIT_FOR_PACKET。   

    我尝试将文件 k3-j721e-sk-FUSION.dtso 中的链路频率从 800000000更改为100000。  我仍然无法获得一个帧。

    接下来如何操作?  这对我们来说是一个非常紧急的问题。

    我非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# media-ctl -p
    Media controller API version 6.1.80
    
    Media device information
    ------------------------
    driver          j721e-csi2rx
    model           TI-CSI2RX
    serial
    bus info        platform:4500000.ticsi2rx
    hw revision     0x1
    driver version  6.1.80
    
    Device topology
    - entity 1: 4500000.ticsi2rx (17 pads, 17 links, 1 route)
                type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                device node name /dev/v4l-subdev0
            routes:
                    0/0 -> 2/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    <- "cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 0":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad2: Source
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
                    -> "4500000.ticsi2rx context 1":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad3: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 2":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad4: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 3":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad5: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 4":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad6: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 5":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad7: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 6":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad8: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 7":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad9: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 8":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad10: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 9":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad11: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 10":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad12: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 11":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad13: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 12":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad14: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 13":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad15: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 14":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad16: Source
                    -> "4500000.ticsi2rx context 15":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 19: cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge (5 pads, 2 links, 1 route)
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev1
            routes:
                    0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    <- "ds90ub960 6-0029":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Source
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    -> "4500000.ticsi2rx":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad2: Source
            pad3: Source
            pad4: Source
    
    - entity 25: ds90ub960 6-0029 (6 pads, 2 links, 1 route)
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev2
            routes:
                    0/0 -> 4/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    <- "ds90ub953 6-0040":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Sink
            pad2: Sink
            pad3: Sink
            pad4: Source
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    -> "cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad5: Source
    
    - entity 34: ds90ub953 6-0040 (2 pads, 2 links, 1 route)
                 type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev3
            routes:
                    0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
            pad0: Sink
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    <- "imx390 10-001a":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
            pad1: Source
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080 field:none]
                    -> "ds90ub960 6-0029":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 39: imx390 10-001a (1 pad, 1 link, 2 routes)
                 type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
                 device node name /dev/v4l-subdev4
            routes:
                    0/0 -> 0/0 [ACTIVE]
                    0/0 -> 0/1 [INACTIVE]
            pad0: Source
                    [stream:0 fmt:UYVY8_2X8/1920x1080@1/30 field:none colorspace:smpte170m]
                    -> "ds90ub953 6-0040":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 45: 4500000.ticsi2rx context 0 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video2
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 51: 4500000.ticsi2rx context 1 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video3
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 57: 4500000.ticsi2rx context 2 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video4
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":3 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 63: 4500000.ticsi2rx context 3 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video5
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 69: 4500000.ticsi2rx context 4 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video6
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":5 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 75: 4500000.ticsi2rx context 5 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video7
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":6 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 81: 4500000.ticsi2rx context 6 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video8
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":7 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 87: 4500000.ticsi2rx context 7 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video9
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":8 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 93: 4500000.ticsi2rx context 8 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video10
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":9 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 99: 4500000.ticsi2rx context 9 (1 pad, 1 link, 0 route)
                 type Node subtype V4L flags 0
                 device node name /dev/video11
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":10 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 105: 4500000.ticsi2rx context 10 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video12
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":11 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 111: 4500000.ticsi2rx context 11 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video13
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":12 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 117: 4500000.ticsi2rx context 12 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video14
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":13 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 123: 4500000.ticsi2rx context 13 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video15
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":14 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 129: 4500000.ticsi2rx context 14 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video16
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":15 [ENABLED,IMMUTABLE]
    
    - entity 135: 4500000.ticsi2rx context 15 (1 pad, 1 link, 0 route)
                  type Node subtype V4L flags 0
                  device node name /dev/video17
            pad0: Sink
                    <- "4500000.ticsi2rx":16 [ENABLED,IMMUTABLE]
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 专家

      我已经反复检查、确认数据正在输出到 SK-TDA4VM CSI。  可以帮助我按寄存器配置 TDA4以让我接收帧吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试运行以下任一操作并共享输出:

    yavta -c -Fcapture -s 1920x1080 -f UYVY /dev/video-imx390-cam0

    或者

    v4l2-ctl --verbose -d /dev/video-imx390-cam0 --set-fmt-video=width=1920、height=1080、pixelformat='UYVY'--stream-mmap=10 --stream-count=20.

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的解串器输出: VC =0 ,  数据类型= YUV422 8bit

    仅连接一个摄像头。 摄像头正在输出数据、 但 TDA4未接收到。

    根本原因可能是什么? 在 SK-TDA4中将 VirtualChannel 配置在何处?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享数据。 请允许我花些时间来研究这个问题。

    此致、

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行我共享的命令时、它们是否自行退出或挂起?

    您能否详细说明一下配置虚拟通道的含义? 每个虚拟通道都映射到一个/dev/videoX、这意味着每个传感器都被视为自己的虚拟通道。

    Maxim SerDes 在我们的平台上不提供开箱即用支持、因此我无法对任何内容进行测试 尽管我们已经让客户在不同的平台上成功地启用了这种类型的设置。 请参阅以下主题作为参考: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1413138/am62p-capturing-images-with-the-v4l2-application-failed

    谢谢!

    Fabiana