This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:PCIe 接口和时钟

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428166/tda4vp-q1-pcie-interface-and-clock

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

专家大家好、我们需要使用 TDA4VP-88的 PCIe 接口。 RC 和 EP 中。  

需要对以下内容进行说明

1. SERDES0、PCIe1 将用作1 x 4L

     a。我们可以将此 SERDES0配置为2 x 2L 吗

2.如果 SoC 配置为根复合体、我们是否需要提供时钟? 它也可以由 PLL 内部供电。

3.如果 SoC 配置为端点、我们是否需要提供时钟? 也可以由内部供电。

4.如果必须将时钟应用于哪些引脚、我们需要应用时钟? SERDES0_REFCLK_x 还是 PCIe_REFCLK1_x_OUT?

此致

Raheesh