工具与软件:
专家大家好、我们需要使用 TDA4VP-88的 PCIe 接口。 RC 和 EP 中。
需要对以下内容进行说明
1. SERDES0、PCIe1 将用作1 x 4L
a。我们可以将此 SERDES0配置为2 x 2L 吗
2.如果 SoC 配置为根复合体、我们是否需要提供时钟? 它也可以由 PLL 内部供电。
3.如果 SoC 配置为端点、我们是否需要提供时钟? 也可以由内部供电。
4.如果必须将时钟应用于哪些引脚、我们需要应用时钟? SERDES0_REFCLK_x 还是 PCIe_REFCLK1_x_OUT?
此致
Raheesh