请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我连接了一个摄像头、该摄像头每秒将60帧的数据输出到 AM62A、并通过 AM62A 保存 H3A 数据。 虽然我获得的 H3A 数据似乎每秒60帧、但相邻的帧相同、实际有效的 H3A 数据帧速率仅为30FPS。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我连接了一个摄像头、该摄像头每秒将60帧的数据输出到 AM62A、并通过 AM62A 保存 H3A 数据。 虽然我获得的 H3A 数据似乎每秒60帧、但相邻的帧相同、实际有效的 H3A 数据帧速率仅为30FPS。
尊敬的 Haipeng:
这是一个奇怪的观察结果。
您是否看到 H3A 输出在30fps 时逐帧不同?
是否在60fps 时逐帧获得不同的 YUV 输出?
从 H/W 的角度来看、H3A 是 VISS 流水线的一部分、它逐行工作在输入图像帧上。
每当 VISS 运行时、它都会给出一个输出图像和相应的 H3A 数据。
H3A 无法判断其帧速率以及行为是否与 VISS 不同。