This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何提高 H3A 数据的帧速率

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427465/am62a7-how-to-increase-the-frame-rate-of-h3a-data

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我连接了一个摄像头、该摄像头每秒将60帧的数据输出到 AM62A、并通过 AM62A 保存 H3A 数据。 虽然我获得的 H3A 数据似乎每秒60帧、但相邻的帧相同、实际有效的 H3A 数据帧速率仅为30FPS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haipeng:

    这是一个奇怪的观察结果。

    您是否看到 H3A 输出在30fps 时逐帧不同?
    是否在60fps 时逐帧获得不同的 YUV 输出?

    从 H/W 的角度来看、H3A 是 VISS 流水线的一部分、它逐行工作在输入图像帧上。
    每当 VISS 运行时、它都会给出一个输出图像和相应的 H3A 数据。
    H3A 无法判断其帧速率以及行为是否与 VISS 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 IMX390 RCM 以60fps 的速率运行时检查了 H3A 输出。
    当我在1倍和2倍之间逐帧交替使用传感器增益时、我能够看到 H3A 输出逐帧变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haipeng:

    为了帮助我们更好地理解这个问题、您是否可以考虑与我们分享如何将 H3A 数据写入 AM62A 上的文件?

    此致、

    建中