主题中讨论的其他部件: AM623、、、、、 AM625SIP
工具与软件:
我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。
我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。
我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?
你好、Shahira Lakdilu
感谢您的提问。
我不知道定制的电路板架构。 如果您分享原理图、我可以提供重点突出的指导。
您能否确认您使用的 SK。
请参阅以下常见问题解答作为起点
请参阅以下文档
查看和设计定制电路板的推荐参考资料
AM62X
硬件设计注意事项
www.ti.com/.../sprad05b.pdf
原理图设计和审阅检查清单
www.ti.com/.../sprad21c.pdf
DDR 电路板设计和布局布线指南
www.ti.com/.../sprad06.pdf
常见问题解答
e2e.ti.com/.../faq-custom-board-hardware-design---master-complete-list-of-faqs-for-all-sitara-processor-am62x-am64x-am243x-am335x-families
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am620-q1-custom-board-hardware-design---faqs-related-to-processor-collaterals-functioning-peripherals-interface-and-starter-kit
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-p1-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am625-q1-am620-q1-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62-lp-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am625sip---custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62-sip-schematics
e2e.ti.com/.../faq-am62x-am64x-custom-board-hardware-design-how-to-handle-used-unused-pins-peripherals-e-g-gpios-serdes-usb-csi-mmc-emmc-sd-card-csi-oldi-dsi
TI.com 列表上 SK 的可下载设计文件
SK-AM62B-P1设计包内容概述(修订版 A)
www.ti.com/.../sprt777
SK-AM62-LP 设计包内容概述
www.ti.com/.../sprt778
SK-AM62B 设计包文件夹和文件列表
www.ti.com/.../sprt784
SK-AM62-SIP 设计包文件夹和文件列表
www.ti.com/.../sprt785
AM625SIP
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625sip.pdf
此致、
Sreenivasa
你好、Shahira Lakdilu
感谢您提供的意见。
请参阅以下常见问题解答。
我随附了原理图和设计说明。
请查看您已使用的章节。
您使用晶体还是振荡器?
如果您使用分立式电源架构、请参阅 MCU_PORz 相关延迟。
如果您愿意分享、我们有一种私下发送原理图的方法。
您可以使用私人聊天。
此致、
Sreenivasa
这是完整的原理图。 但我发现了一些问题、并在硬件方面进行了修改。 我还通过参考入门套件移除了一些电阻器。 我已删除
R202、R203、R238、R239、R240、 R241、R208、R243、R244、R211、 R246、R247、R248、R249、R250、 R251电阻器、用于在 SD_BOOT_MODE 上启用 BOOTMODE。 但 VSEL_SD 被上拉。 因此始终为高电平。 但在 SK 中、它在上电几秒钟后变为低电平。 因此、SD 卡中 LDO 的 Vout 从3.3V 变为1.8V。 但在我的定制设计中、它保持3.3V。 VSEL_SD 不会变为低电平。
谢谢你。
你好、Shahira Lakdilu
谢谢你。
我想你跟着 Pro114、看起来不是这样。
牵引 MCU_PORz 是不允许或不推荐的选项。
MCU_PORz 预计在电源斜升期间保持低电平、并在延迟等于振荡器稳定时间的情况下变为高电平。
您可能需要给电路粘上导线。
我也没有看到 VDD_0V85_PG 的上拉电阻。
请参阅 SK 原理图。
需要解决这个问题。
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
这是我们所做的。 我们删除了 MCU 上电复位中的与门 IC、并将 VDD_0V85_PG 连接到 MCU_PORz。 然后、我们移除了与门输出侧的上拉和下拉电阻器。 然后、我们将 PULLEDUP、VDD_0V85_PG 连接到 VCC_1V8。 但仍然没有控制台输出。 VSEL_SD 保持为3.3V。 如何从这里进行?
此致、
Shahira.
你好、Shahira Lakdilu
谢谢你。
VSEL SD 仅在初始引导后才会从3.3V 切换到1.8V。
您能否验证一下、在所有电源和时钟均可用的情况下、
您需要移除晶体及相关电路、并确保振荡器输入已连接。
您能否探测 MCU_PORz 信号。 您能否探测时钟和 MCU_PORz
在 MCU_PORz 被释放之前、时钟需要保持稳定。
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
感谢您的澄清。 我删除了 R358和 R355、因此不会使用外部振荡器。
然后、我将 SOC_CLKIN 和 MCU_PORz 连接到逻辑分析仪。 这是输出。 我观察到时钟生成正确、但 MCU_PORz 不断切换。 通道5为 MCU_PORz。 这些放大了同一信号的照片。 我应该如何进行?
另外、当我在示波器上探测时钟时、它是一个正弦波。 是这样吗?
此致、
Shahira.
您好、 Shahira
谢谢你。
谢谢你。
是否为外部振荡器配置时钟?
您是否能够探测 CLKOUT_OSC、HFOSC0_CLKOUT_32K、PORz_OUT 和 RESETSTATz 输出。
请遵循以下常见问题解答
此致、
Sreenivasa
尊敬的 Sreenivasa:
这是引导模式配置、
BOOTMODE0 -1
BOOTMODE1 -1
BOOTMODE2 -0
BOOTMODE3 -0
BOOTMODE4 -0
BOOTMODE5 -0
BOOTMODE6 -1
BOOTMODE7 -0
BOOTMODE8 -0
BOOTMODE9 - 1.
BOOTMODE10 -1
BOOTMODE11 -1
BOOTMODE12 -0
BOOTMODE13- 0
BOOTMODE14 -0
BOOTMODE15-0
我已与 EVM 用户指南进行验证、根据该指南、应将及时引导模式设置为 SD 卡、将备用引导模式设置为 UART。 在控制台中打印"CCC"。 据此、它将跳过 SD 卡引导模式并跳转到备份。
此致、
Shahira.
您好、 Shahira
谢谢你。
我假设已按照以下步骤准备 SD 卡
此致、
Sreenivasa
您好、 Shahira
谢谢你。
我没有硬件、因此您可以轻松进行调试。 我只能提供指导。
需要根据数据表保持电源序列(包括电源斜坡和 MCU_PORz 之间的延迟)、
我假设您移除了时钟 R90的上拉、并将 R333减少到10K
SD 卡接口从3.3V 开始、并切换到1.8V 以支持 UHS-I 速度。
您是否曾在另一个板上尝试过、以验证这是否不是特定于板的问题。
此致、
Sreenivasa