This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:定制电路板设计测试程序

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM623, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP, SK-AM62B, SK-AM62-SIP, AM625SIP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421233/sk-am62-custom-board-design-test-procedure

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他部件: AM623、、、、、 AM625SIP

工具与软件:

我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。

我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好、Shahira Lakdilu

    感谢您的提问。

    我不知道定制的电路板架构。 如果您分享原理图、我可以提供重点突出的指导。

    您能否确认您使用的 SK。

    请参阅以下常见问题解答作为起点  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62ax-am62px

    请参阅以下文档  

    查看和设计定制电路板的推荐参考资料
    AM62X
    硬件设计注意事项
    www.ti.com/.../sprad05b.pdf
    原理图设计和审阅检查清单
    www.ti.com/.../sprad21c.pdf
    DDR 电路板设计和布局布线指南
    www.ti.com/.../sprad06.pdf
    常见问题解答
    e2e.ti.com/.../faq-custom-board-hardware-design---master-complete-list-of-faqs-for-all-sitara-processor-am62x-am64x-am243x-am335x-families
    e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-am625sip-am625-q1-am620-q1-custom-board-hardware-design---faqs-related-to-processor-collaterals-functioning-peripherals-interface-and-starter-kit
    e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-schematics
    e2e.ti.com/.../faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-p1-schematics
    e2e.ti.com/.../faq-am625-q1-am620-q1-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62-lp-schematics
    e2e.ti.com/.../faq-am625sip---custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62-sip-schematics
    e2e.ti.com/.../faq-am62x-am64x-custom-board-hardware-design-how-to-handle-used-unused-pins-peripherals-e-g-gpios-serdes-usb-csi-mmc-emmc-sd-card-csi-oldi-dsi

    TI.com 列表上 SK 的可下载设计文件
    SK-AM62B-P1设计包内容概述(修订版 A)
    www.ti.com/.../sprt777
    SK-AM62-LP 设计包内容概述
    www.ti.com/.../sprt778
    SK-AM62B 设计包文件夹和文件列表
    www.ti.com/.../sprt784
    SK-AM62-SIP 设计包文件夹和文件列表
    www.ti.com/.../sprt785

    AM625SIP
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625sip.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    很遗憾、我无法在线分享原理图。 如果您可以向我发送您的电子邮件、我可以分享。  

    这是我使用的 SK I。 它类似于 AM62x SKEVM PROC114E3。 我已将引导模式设置为 SD 卡引导模式。 并像 SK 中那样移除电阻器。 当我通过 putty 查看 SOC_UART0_TX_3V3的终端时、它显示的内容类似这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    感谢您提供的意见。

    请参阅以下常见问题解答。

    我随附了原理图和设计说明。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1357533/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62b-schematics

    请查看您已使用的章节。

    您使用晶体还是振荡器?

    如果您使用分立式电源架构、请参阅 MCU_PORz 相关延迟。

    如果您愿意分享、我们有一种私下发送原理图的方法。

    您可以使用私人聊天。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的答复。 我已经在私人消息中附上了原理图。 我能知道 MCU_PORz 延迟是什么意思吗? 它在上电后保持高电平。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    感谢您提供的意见。

    您能否确认对于定制电路板共享的原理图是部分还是完整的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完整的原理图。 但我发现了一些问题、并在硬件方面进行了修改。 我还通过参考入门套件移除了一些电阻器。 我已删除  

    R202、R203、R238、R239、R240、 R241、R208、R243、R244、R211、 R246、R247、R248、R249、R250、 R251电阻器、用于在 SD_BOOT_MODE 上启用 BOOTMODE。 但 VSEL_SD 被上拉。 因此始终为高电平。 但在 SK 中、它在上电几秒钟后变为低电平。 因此、SD 卡中 LDO 的 Vout 从3.3V 变为1.8V。 但在我的定制设计中、它保持3.3V。 VSEL_SD 不会变为低电平。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    谢谢你。

    请勿给电路板通电。

    我将在原理图上标记可以快速看到的内容。

    您可以比较更改和、进行任何可能的更新并尝试测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    我已经 标记了20多个更新并共享了原理图。

    请在测试前查看并进行更新。

    另请 查看我在上面提到的常见问题解答中随附的原理图中的 D 说明和 DNI。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:
    我目前指的是 D 注释。 感谢您发送编修。 我会审查并尽快向您发送更新。
    此致、  
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    谢谢你。

    请与 D-Notes 一起查看 R-Notes 并根据需要进行更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    由于焊接问题、我已移除定制电路板中的 EMMC。 我希望在启动时不会出现问题?
    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    不要看到任何担心。 确保 eMMC 未配置为主引导或次级引导。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    在 MCU 上电复位逻辑中、与门的某些输入未连接。 所以我不再使用上拉电阻、而是移除了下拉电阻。 因此 MCU_PORz 在上电时保持高电平。 是不是有问题?

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    谢谢你。

    我想你跟着 Pro114、看起来不是这样。

    牵引 MCU_PORz 是不允许或不推荐的选项。

    MCU_PORz 预计在电源斜升期间保持低电平、并在延迟等于振荡器稳定时间的情况下变为高电平。

    您可能需要给电路粘上导线。

    我也没有看到  VDD_0V85_PG 的上拉电阻。

    请参阅 SK 原理图。

    需要解决这个问题。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的答复。 我将对硬件进行修改、并查看修改内容。

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    谢谢你。

    我假设您测量了电源轨的电源序列和压摆率。

    请查看数据表并进行所需的测量。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是我们所做的。 我们删除了 MCU 上电复位中的与门 IC、并将 VDD_0V85_PG 连接到 MCU_PORz。 然后、我们移除了与门输出侧的上拉和下拉电阻器。 然后、我们将 PULLEDUP、VDD_0V85_PG 连接到 VCC_1V8。 但仍然没有控制台输出。 VSEL_SD 保持为3.3V。 如何从这里进行?

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahira Lakdilu

    谢谢你。

    VSEL SD 仅在初始引导后才会从3.3V 切换到1.8V。

    您能否验证一下、在所有电源和时钟均可用的情况下、

    您需要移除晶体及相关电路、并确保振荡器输入已连接。

    您能否探测 MCU_PORz 信号。 您能否探测时钟和 MCU_PORz

    在 MCU_PORz 被释放之前、时钟需要保持稳定。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的澄清。 我删除了 R358和 R355、因此不会使用外部振荡器。

    然后、我将 SOC_CLKIN 和 MCU_PORz 连接到逻辑分析仪。 这是输出。 我观察到时钟生成正确、但 MCU_PORz 不断切换。 通道5为 MCU_PORz。 这些放大了同一信号的照片。 我应该如何进行?

    另外、当我在示波器上探测时钟时、它是一个正弦波。 是这样吗?

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    MCU_PORz 是输入。

    您必须检查切换的原因。

    使用"与运算"逻辑时、是否有任何输入开路或任何输入切换?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    此外、当我探测示波器时钟时、它也是一个正弦波。 正确吗?

    您需要共享扩展的波形。

    您要测量的位置。

    我怀疑您在应用振荡器输出  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    在这里、我不使用逻辑。  VDD_0V85_PG 通过上拉至1.8V 直接连接到 MCU_PORz。

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    为什么 PG 会切换?

    0.85V 输出正常。

    请断开 MCU_PORz 的 PG 输入并测量波形。

    该值在上电期间应该为低电平、并在0.85V 可以时变为高电平。

    连接此引脚可能不起作用、因为在所有电源斜升并稳定后、需要提供9.5ms 的延迟才能使 MCU_PORz 变为高电平。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我想问题是我通过逻辑分析仪查看了信号。 当我在示波器中查看它们时、MCU_PORz 在上电后处于高电平。

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    谢谢你。

    是否为外部振荡器配置时钟?

    您是否能够探测 CLKOUT_OSC、HFOSC0_CLKOUT_32K、PORz_OUT 和 RESETSTATz 输出。

    请遵循以下常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62ax-am62px

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是的、通过这个配置时钟  

    而时钟输出是精确的。

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我是否知道热复位逻辑中有任何错误? PCB 中移除了选择的电阻器。

    此致、
    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    下面是一个更新。 我将次级引导模式从无法引导更改为 UART。 然后控制台打印 CCC。然后它可以得出次级引导模式工作正常的结论。 但我需要的是 SD 卡引导模式。 是否需要此处提供任何使 SD 卡引导模式启动并运行的指导?

    此致、

    Shahira.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请验证 SD 卡电源负载开关是否已开启、并且3.3V 电源是否为 SD 卡供电。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是的、负载开关打开、3.3V 电源为 SD 卡供电。

    当 VSEL_SD 为高电平时、 MMC1_CLK 处于高电平状态。 无时钟脉冲。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请验证引导模式。

    您可以使用上拉或下拉来配置。 分压器不是必需的。

    从原理图上看、启动配置不能做出来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们移除了所选的电阻器、使 SD 卡成为主引导、并使 UART 成为备用引导

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请共享 Bootmode15..00配置。

    请使用 TRM 或 EK 用户指南验证设置。

    通过所做的更改、您取得了一些进展。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是引导模式配置、
    BOOTMODE0 -1

    BOOTMODE1 -1

    BOOTMODE2 -0

    BOOTMODE3 -0

    BOOTMODE4 -0

    BOOTMODE5 -0

    BOOTMODE6 -1

    BOOTMODE7 -0

    BOOTMODE8 -0

    BOOTMODE9 - 1.

    BOOTMODE10 -1

    BOOTMODE11 -1

    BOOTMODE12 -0

    BOOTMODE13- 0

    BOOTMODE14 -0

    BOOTMODE15-0

    我已与 EVM 用户指南进行验证、根据该指南、应将及时引导模式设置为 SD 卡、将备用引导模式设置为 UART。 在控制台中打印"CCC"。 据此、它将跳过 SD 卡引导模式并跳转到备份。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    我不确定 SD 卡、映像或硬件是否存在一些问题。

    在我们审查硬件时、请为软件团队创建标题如下的支持主题。

    SK-AM62:定制电路板设计 SD 卡引导软件支持

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的支持。 将启动一个线程、我们看看它们是否能为我们提供帮助。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    我假设已按照以下步骤准备 SD 卡

    https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/am62x-devtools/docs/am62x_skevm_quick_start_guide.html

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    好的、它可以在 SKEVM 中引导。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    则可能是电源序列问题硬件。

    您需要设置一个双输入"与运算"逻辑、其中0.85V PG 作为一个输入、而另一个输入最初被上拉、但在上电后使用按钮进行复位。

    电路板首次上电后、您可能需要对 SOC 执行按钮复位。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是我不明白的。 如果存在 电源序列问题、为何在 UART 模式下启动。 SoC 识别通过 SDCD 引脚安装的 SD 卡。 我不明白为什么 VSEL_SD 不会变为低电平?

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    我没有硬件、因此您可以轻松进行调试。 我只能提供指导。  

    需要根据数据表保持电源序列(包括电源斜坡和 MCU_PORz 之间的延迟)、

    我假设您移除了时钟 R90的上拉、并将 R333减少到10K

    SD 卡接口从3.3V 开始、并切换到1.8V 以支持 UHS-I 速度。

    您是否曾在另一个板上尝试过、以验证这是否不是特定于板的问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    是的、我移除了时钟 R90的上拉电阻、将 R333减少到10K。 我注意到 MCU_PORz 在 MCU_OSC0_XI 时钟启动2ms 后保持在3.3V。 现在、我要设置一个2输入"与运算"逻辑、正如您提到过的。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我已经探测了3V3_SYS (橙色)和 MCU_PORz (蓝色)。 我观察到 MCU_PORz 有大约12ms 的延迟。 因此、我想通过数据表得出上电顺序的结论。 我尚未设置"与运算"逻辑、我认为没有必要这样做、因为 MCU_PORz 的作用是应有的。  

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请参阅以下部分、了解建议的压摆率。

    7.8.2失效防护复位(FS RESET)电气特性

    如果您认为电源定序没有问题并且所有推荐拉电阻均已填充、则很可能是组装问题。

    您是否在多个板上进行了检查并发现了相同的问题?

    有没有看到 MMC1时钟的任何初始活动?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

     MMC1时钟中没有任何活动。 我还没有检查多个板、因为我们只有两个板。 如果没有任何改进、我将转到下一个电路板。

     现在、我将参考失效防护复位(FS RESET)电气特性。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请在串联电阻器之后测量靠近 SOC 的引导配置  

    SOC 的 SDCD 输入应为低电平。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我在串联电阻器之后测量了靠近 SOC 的引导配置、它们是准确的。

    是的、不含 SD 卡时、SDCD 为高电平、插入 SD 卡时、它变为低电平。

    加入这项建议、

    当 SDCD 为0时、它应该发送 CMD 命令。 但我看不到 mmc1时钟有任何变化。  

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    您可以测量铁氧体后 SOC 侧的 VDDSHV5吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我测量了铁氧体两侧的电压及其3.288V 电压。  电容器中的电压也是3.288V。

    此致、

    Shahira.