This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:定制电路板设计测试程序

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM623, SK-AM62B-P1, SK-AM62-LP, SK-AM62B, SK-AM62-SIP, AM625SIP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1421233/sk-am62-custom-board-design-test-procedure

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他部件: AM623、、、、、 AM625SIP

工具与软件:

我已经根据 AM623参考 SK-AM62入门套件设计了一个定制的模块板上系统。

我需要按正确的程序测试电路板。 您是否有和文档来指导我完成测试过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    您能否将下面的电阻器减小到4.7K 并快速进行检查。

    R144
    100K_1%

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    好的、我将尝试它。 此外、VDD_0V85_PG 也通过10K 上拉。 我希望这不是问题、因为 MCU_PORz 可以正常工作?

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我将 R144电阻器降低到4.7K、但仍然没有变化。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    测量的转换率是多少。

    接下来应检查添加执行冷复位的配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我不清楚我应该在哪里测量压摆率。 它是否为输入电压压摆率(VMAIN)?

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    请在冷复位输入 MCU_PORz 处进行测量。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是示波器上的 MCU_PORz 输出

    根据该 Voltage /Time = 1.8V/0.8ms =2250v/s

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    根据此电压/time = 1.8V/0.8ms =2250 v/s

    最小值为  

    SRI (2)输入压摆率
    18F(1)
    或者
    1.8E+6.
    V/s

    除了 MCU_PORz、从原理图的角度来看、SD 卡接口连接似乎没问题。

    由于我没有硬件、因此我无法太多地支持在 SK 上运行软件配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们进行的唯一影响 MCU_PORz 的修改是删除 MCU 上电复位的"与运算"逻辑。 因此、我们通过上拉2个输入为与门 IC 连接、其余输入 通过上拉至 100K 电阻器上的3V3_SYS 连接到 VDD_0V85_PG。 然后、与门 IC 的输出 通过4.7K 电阻上的下拉电阻连接到 MCU_PORz。 之后、我们观察到与之前相同的压摆率。 有任何指南可以从此处继续吗?

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    我不确定是否有答案。

    MCU_PORz 压摆要求包含在 SOC 数据表中。

     在复位期间正确复位 SOC 非常重要。

    我建议进行连接、以便在所有电源斜升后再次复位 MCU_PORz。

    由于 SD 卡可与 SK 配合使用、因此我假设这可能是硬件、但我建议使用另一个 SD 卡进行测试。

    如果您仍然看不到电路板正常工作、则可能是电路板问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我添加了一个按钮、正如您在 MCU_PORz "与运算"逻辑中提到的。 之后没有区别。

    这是在 am62 SK EVM 中观察到的

    这是  在定制电路板中观察到的 MMC1_CLK

    问题可能是什么?

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    似乎 SOC 正在尝试引导。

    请验证硬件连接。 执行按钮复位、确保遵循 MCU_PORz 转换并且所有电源均可用。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我已经使用"与运算"逻辑在更新后的 PCB 中测量了 MCU_PORz 压摆率。

    我还 在 AM62x SK EVM 中测量了 MCU_PORz、以下是观察结果

    两者的压摆率完全相同。

    我还在 MCU_PORz 上执行了按钮复位、下面是该观察结果、看起来也是一样的。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    谢谢你。

    时间刻度以 MD vs ns 为单位  

    请验证 SD 接口的长度  

    数据表参考:

    表7-98. MMC1/MMC2时序条件

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    这是定制 PCB 中 MMC1接口的长度

    这是 AM62x SK EVM 板设计中 MMC1接口的长度

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    不确定是否 注意到所有布线之间的传播延迟不匹配、请将与 SK 板进行比较。  

    所有其他模式允许的传播延迟为100ps  

    您能否与软件团队合作将速度固定为旧速度并进行检查。

    (34)[常见问题解答] AM625/AM623/AM62A/AM62P/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计的电路优化期间的设计建议/常见错误-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    我假设你有一个软件线程。 您可以在该主题中请求有关将速度设置为旧速度以进行测试的指导。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们使用更新的器件树编译了内核、但没有任何改进。 我将在软件线程中对此进行讨论。  
    我当时正在对 SK_EVM 进行一些测试、但突然它还停止了从 SD 卡引导。 由于从 UART 引导、它也遇到了与定制电路板相同的问题。

    此致、

    Shahira.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shahira

    谢谢你。

    我们使用更新的设备树编译了内核、没有任何改进。 我将在软件线程中对此进行讨论。  [报价]

    请。

    此致、

    Sreenivasa