请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具与软件:
我们将内核从3.2版本升级到6.1版本。 电路板上有一些旧元件、例如 用于 LCD 显示屏的 DS90CF383BMTX 和用于 PMIC 的 TPS65910A31A1RSLR。
在为新的内核6.1版本配置 dts 文件时、我们发现这些器件没有支持的驱动程序。 因此我们无法启动 LCD 显示屏。
am33xx.dsti (来自内核3.1)

它被内核6.1中的 am33xx.dtsi 中删除
所以、是否添加了支持 DS90CF383BMTX 器件的通用驱动程序支持、或者我们是否需要 将旧驱动程序移至这个新内核。
对 我们的定制电路板上的另一个元件(PMIC) TPS65910A31A1RSLR 的完全相同查询。
谢谢。