This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:可支持内核6.1中的 DS90CF383BMTX (LCD)和 TPS65910A31A1RSLR (PMIC)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426445/am3358-is-support-available-for-ds90cf383bmtx-lcd-and-tps65910a31a1rslr-pmic-in-kernel-6-1

器件型号:AM3358

工具与软件:

我们将内核从3.2版本升级到6.1版本。 电路板上有一些旧元件、例如 用于 LCD 显示屏的 DS90CF383BMTX 和用于 PMIC 的 TPS65910A31A1RSLR。

在为新的内核6.1版本配置 dts 文件时、我们发现这些器件没有支持的驱动程序。 因此我们无法启动 LCD 显示屏。

am33xx.dsti (来自内核3.1)

它被内核6.1中的 am33xx.dtsi 中删除

所以、是否添加了支持  DS90CF383BMTX 器件的通用驱动程序支持、或者我们是否需要 将旧驱动程序移至这个新内核。

对  我们的定制电路板上的另一个元件(PMIC) TPS65910A31A1RSLR 的完全相同查询。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将保留该主题以讨论 LCD 支持。 请为 PMIC 讨论创建一个单独的主题。 该主题将重新分配给显示专家。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在"内核/驱动程序"下进行了快速搜索、但我看不到  DS90CF383BMTX 的任何内容、因此您可能需要迁移该驱动程序。 此外、LCDC 是 AM335x 的显示驱动器、该 显示驱动器将与桥接驱动器通信。  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你提供的信息