This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 SDK10上连接至512MB

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418898/am625-port-to-512mb-on-sdk10

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、SK-AM62

工具与软件:

按照指南将端口连接至512MB DDR、无法引导 uBoot、如下所示:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aea6RRpDjmWpbq1XT0xp3w__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

U-Boot SPL 2024.04-dirty (Sep 27 2024 - 17:32:55 +0800)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
ERROR:   Timeout waiting for thread SP_RESPONSE to fill
ERROR:   Thread SP_RESPONSE verification failed (-60)
ERROR:   Message receive failed (-60)
ERROR:   Failed to get response (-60)
ERROR:   Transfer send failed (-60)
ERROR:   Timeout waiting for thread SP_RESPONSE to fill
ERROR:   Thread SP_RESPONSE verification failed (-60)
ERROR:   Message receive failed (-60)
ERROR:   Failed to get response (-60)
ERROR:   Transfer send failed (-60)
ERROR:   Unable to query firmware capabilities (-60)
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_init:486 Unable to communicate with control firmware (-65523)
E/TC:0 0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0006fae0 failed
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 tee_otp_get_hw_unique_key:97 Could not get HUK
E/TC:0 0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0006fb08 failed
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 sa2ul_init:106 Could not change TRNG firewall owner
E/TC:0 0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0006fb10 failed
E/TC:0 0
E/TC:0 0 Core data-abort at address 0x14 (translation fault)
E/TC:0 0  esr 0x96000005  ttbr0 0x9e8a1000   ttbr1 0x00000000   cidr 0x0
E/TC:0 0  cpu #0          cpsr 0x600003c4
E/TC:0 0  x0  000000009e874000 x1  0000000000000000
E/TC:0 0  x2  0000000000000000 x3  0000000000000000
E/TC:0 0  x4  00000000000003a0 x5  000000009e891d70
E/TC:0 0  x6  ffffffffffffffb0 x7  0000000000010cb0
E/TC:0 0  x8  000000009e891f80 x9  000000009e881070
E/TC:0 0  x10 0000000000000042 x11 0000000000000008
E/TC:0 0  x12 0000000000000000 x13 000000009e8a9050
E/TC:0 0  x14 0000000000000000 x15 0000000000000000
E/TC:0 0  x16 000000009e81c67c x17 0000000000000000
E/TC:0 0  x18 0000000000000000 x19 000000009e8a93d0
E/TC:0 0  x20 000000009e8a93d8 x21 000000009e874000
E/TC:0 0  x22 000000009e874000 x23 000000009e874ee0
E/TC:0 0  x24 000000009e873db0 x25 0000000000000000
E/TC:0 0  x26 0000000000000000 x27 0000000000000000
E/TC:0 0  x28 0000000000000000 x29 000000009e8a9360
E/TC:0 0  x30 000000009e816fcc elr 000000009e816fdc
E/TC:0 0  sp_el0 000000009e8a9360
E/TC:0 0 TEE load address @ 0x9e800000
E/TC:0 0 Call stack:
E/TC:0 0  0x9e816fdc
E/TC:0 0  0x9e807d24
E/TC:0 0  0x9e822148
E/TC:0 0  0x9e807e94
E/TC:0 0 Panic 'unhandled pageable abort' at core/arch/arm/kernel/abort.c:582 <abort_handler>
E/TC:0 0 TEE load address @ 0x9e800000
E/TC:0 0 Call stack:
E/TC:0 0  0x9e80801c
E/TC:0 0  0x9e81eb88
E/TC:0 0  0x9e807920
E/TC:0 0  0x9e804a98

无需更改 DTS 中的保留存储器节点? (k3-am62x-sk-common.dtsi)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    qi yu1 说:
    无需更改 DTS 中的保留内存节点? (k3-am62x-sk-common.dtsi) [/报价]

    需要在 DTS 文件中更新 RAM 大小、如上文所述: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aea6RRpDjmWpbq1XT0xp3w__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    我会查看日志并返回给您。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apama、

    您提供的链接与我在帖子中引用的链接相同。

    建议您花一些时间来处理 SK 板、而不是查看日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我能够重现将 DDR 大小更改为512 MB 时的挂起情况。 但是、您共享的日志也有错误日志。 定制电路板可能会看到不同的行为。

    我必须将该主题分配给 DDR 专家、以征求进一步的意见。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如何在 SDK10上移植到512MB DDR 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、我不认为这是 DDR 问题。  让我看看我是否能得到其他一些帮助

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    让我看看我是否能看到 SK 上的问题、然后从那里进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    箱、

    需要您的帮助、客户等待处理此问题。 协调人路由到错误的人浪费了太多时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    BIN 目前不在办公室、将在周中返岗。 感谢您的耐心。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    自上周较晚以来、我一直在进行调试、但尚未取得任何破冰进展。 我将在本周继续进行相关工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    当将 DDR 配置为512MB 时、我在 SK-AM62B-P1上看到不同的引导错误。 然后、我遇到了下面链接的 e2e 线程、该线程的 U-Boot 故障日志与您提供的线程相同。 您能否查看该主题以了解该解决方案是否适用于您的案例?

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424437/am625-sdk10-how-to-run-on-gp-device

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    这与我的情况不同、他在自己的脚本上犯了错误来构建 u-boot。

    我尝试使用1GB 时、它可以启动。

    => bdinfo
    boot_params = 0x0000000000000000
    DRAM bank   = 0x0000000000000000
    -> start    = 0x0000000080000000
    -> size     = 0x0000000040000000
    flashstart  = 0x0000000000000000
    flashsize   = 0x0000000000000000
    flashoffset = 0x0000000000000000
    baudrate    = 115200 bps
    relocaddr   = 0x00000000bf606000
    reloc off   = 0x000000003ee06000
    Build       = 64-bit
    current eth = ethernet@8000000port@1
    ethaddr     = 1c:63:49:1f:d9:03
    IP addr     = <NULL>
    fdt_blob    = 0x00000000bd5d4620
    new_fdt     = 0x00000000bd5d4620
    fdt_size    = 0x0000000000012760
    multi_dtb_fit= 0x0000000000000000
    lmb_dump_all:
     memory.cnt = 0x1 / max = 0x10
     memory[0]      [0x80000000-0xbfffffff], 0x40000000 bytes flags: 0
     reserved.cnt = 0x5 / max = 0x10
     reserved[0]    [0x9c700000-0x9c7fffff], 0x00100000 bytes flags: 0
     reserved[1]    [0x9c800000-0x9d9fffff], 0x01200000 bytes flags: 4
     reserved[2]    [0x9db00000-0x9e6fffff], 0x00c00000 bytes flags: 4
     reserved[3]    [0x9e780000-0x9fffffff], 0x01880000 bytes flags: 4
     reserved[4]    [0xbc5cf000-0xbfffffff], 0x03a31000 bytes flags: 0
    devicetree  = separate
    serial addr = 0x0000000002800000
     width      = 0x0000000000000000
     shift      = 0x0000000000000002
     offset     = 0x0000000000000000
     clock      = 0x0000000002dc6c00
    arch_number = 0x0000000000000000
    TLB addr    = 0x00000000bf6f0000
    irq_sp      = 0x00000000bd5d3ff0
    sp start    = 0x00000000bd5d3ff0
    Early malloc usage: 3bc0 / 8000

    k3-am625-sk.dts k3-am62x-sk-common.dtsi 中更改了512MB 时、始终停止 SPL 初始堆栈使用:

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 17 2024 - 16:26:33 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 17 2024 - 16:26:55 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    

    如果只在一个 dts 文件中进行更改、则每次下电上电时的行为与第一次开机自检时的行为不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    以下 U-Boot 补丁应修复512MB DDR 的 U-Boot 引导问题。

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts b/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
    index 5ca722aec431..25a2bcbbfcda 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts
    @@ -25,7 +25,7 @@
            memory@80000000 {
                    device_type = "memory";
                    /* 2G RAM */
    -               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    +               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x20000000>;
     
            };
     
    diff --git a/configs/am62x_evm_a53_defconfig b/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    index 644989b1eaea..809d6a0a08eb 100644
    --- a/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    +++ b/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    @@ -142,7 +142,7 @@ CONFIG_FS_FAT_MAX_CLUSTSIZE=16384
     CONFIG_CMD_REMOTEPROC=y
     CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
     CONFIG_SPL_GZIP=y
    +CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x4000000
     
     #include <configs/am62x_a53_usbdfu.config>
     #include <configs/am62x_a53_usbmsc.config>
    -#include <configs/am62x_a53_splashscreen.config>
    diff --git a/configs/am62x_evm_r5_defconfig b/configs/am62x_evm_r5_defconfig
    index 222765d06b74..c34aaa98a277 100644
    --- a/configs/am62x_evm_r5_defconfig
    +++ b/configs/am62x_evm_r5_defconfig
    @@ -127,3 +127,4 @@ CONFIG_SPL_TIMER=y
     CONFIG_OMAP_TIMER=y
     CONFIG_LIB_RATIONAL=y
     CONFIG_SPL_LIB_RATIONAL=y
    +CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x4000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同:

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 18 2024 - 15:19:11 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 18 2024 - 15:19:50 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 18 2024 - 15:19:11 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.10.0(release):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 16:09:05, Feb  9 2024
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (Oct 18 2024 - 15:19:50 +0800)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 1904 bytes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    该补丁在4个不同的位置更改了 U-Boot 代码。 请仔细检查您是否在补丁的第26行应用了更改。 它可解决我的测试中的 A53 SPL 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    实际上、我手动更改文件、因为我无法应用您的补丁、我确信我仔细更改了所有项目:

    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot-2024.04+git$ git apply --check 512mbyte-sdk10.patch
    error: patch failed: arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts:25
    error: arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts: patch does not apply
    error: patch failed: configs/am62x_evm_a53_defconfig:142
    error: configs/am62x_evm_a53_defconfig: patch does not apply
    error: patch failed: configs/am62x_evm_r5_defconfig:127
    error: configs/am62x_evm_r5_defconfig: patch does not apply
    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot-2024.04+git$  

    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot-2024.04+git$ git apply --reject 512mbyte.patch
    Checking patch arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts...
    error: while searching for:
           memory@80000000 {?
                   device_type = "memory";?
                   /* 2G RAM */?
                   reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;?
    ?
           };?
    ?
    
    error: patch failed: arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts:25
    Checking patch configs/am62x_evm_a53_defconfig...
    error: while searching for:
    CONFIG_CMD_REMOTEPROC=y?
    CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000?
    CONFIG_SPL_GZIP=y?
    ?
    #include <configs/am62x_a53_usbdfu.config>?
    #include <configs/am62x_a53_usbmsc.config>?
    #include <configs/am62x_a53_splashscreen.config>?
    
    error: patch failed: configs/am62x_evm_a53_defconfig:142
    Checking patch configs/am62x_evm_r5_defconfig...
    error: while searching for:
    CONFIG_OMAP_TIMER=y?
    CONFIG_LIB_RATIONAL=y?
    CONFIG_SPL_LIB_RATIONAL=y?
    
    error: patch failed: configs/am62x_evm_r5_defconfig:127
    Applying patch arch/arm/dts/k3-am625-sk.dts with 1 reject...
    Rejected hunk #1.
    Applying patch configs/am62x_evm_a53_defconfig with 1 reject...
    Rejected hunk #1.
    Applying patch configs/am62x_evm_r5_defconfig with 1 reject...
    Rejected hunk #1.
    tony@ubuntu22:~/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-u-boot-2024.04+git$ 
    

    我在此附上更改的文件:

    e2e.ti.com/.../6082.am62x_5F00_evm_5F00_a53_5F00_defconfig

    e2e.ti.com/.../am62x_5F00_evm_5F00_r5_5F00_defconfig

    e2e.ti.com/.../1616.k3_2D00_am625_2D00_sk.dts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    这些"git apply"错误似乎表明您的 U-Boot 代码已经进行了与补丁相同的更改。

    总之、我检查了您附加的3个文件、它们看起来都正确。 请删除目录" /board-support/u-boot-build "、然后重新编译 U-Boot 并重新测试。

    您是在定制电路板还是 AM62x SK 上进行测试?

    BTY、今天上午在我的 SK-AM62B-P1和 SK-AM62 (E3)上再次验证了修复后、我发现除了 DTS 将 DDR 配置为512MB 之外、A53 defconfig 的补丁是解决512MB 引导问题所需的唯一更改、该问题一直停留在 tispl.bin 上。

    diff --git a/configs/am62x_evm_a53_defconfig b/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    index 644989b1eaea..f60f09259012 100644
    --- a/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    +++ b/configs/am62x_evm_a53_defconfig
    @@ -142,6 +142,7 @@ CONFIG_FS_FAT_MAX_CLUSTSIZE=16384
     CONFIG_CMD_REMOTEPROC=y
     CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x2000000
     CONFIG_SPL_GZIP=y
    +CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x4000000
     
     #include <configs/am62x_a53_usbdfu.config>
     #include <configs/am62x_a53_usbmsc.config>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请删除目录" /board-support/u-boot-build、然后重新编译 U-Boot 并再次测试。[/QUOT]

    这是问题所在。

    [报价 userid="7730" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418898/am625-port-to-512mb-on-sdk10/5472693 #5472693"]fter 今天上午再次在我的 SK-AM62B-P1和 SK-AM62 (E3)上验证了该修复、我发现除了 DTS 更改以将 DDR 配置为512MB 之外、以下 A53 defconfig 补丁是解决512MB 引导问题所需要的唯一更改、该问题在 tispl.bin 时卡住。

    有。 R5 defconfig 文件似乎不会影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题出在这里。

    太好了、很高兴看到它在你这边工作。

    是的。 R5 defconfig 文件似乎不会影响。

    是的、但请同时应用 R5 defconfig 的补丁。 U-Boot 中的其他组件可能需要使用该配置。 此配置选项在 AM62SIP R5 defconfig 中定义。