工具与软件:
尊敬的专家:
一些 SOC 移植问题需要仔细检查
访问此链接、我们已经知道"Processor SDK v10.0、Linux" 可以检测到 AM62x 器件型号、
我的问题、
(1)基于 SDK 10.0、我认为默认 Linux 内核应该是自动检测 AM62x 器件型号、是否正确? (是/否)
(2)这是否也意味着我们不需要修改 基于 SDK 10.0的 AM62x 器件型号的 tboot3.bin / tispl.bin / u-boot.img (源代码)? (是/否)
-->例如、删除 U-boot 设备树中无用的 A53核心/GPU 设备节点?
(3)基于 SDK 10.0、在 HS_SE 固件问题旁边、我们需要在哪种情况下重新构建和修改 SBL (tiboot3.bin) 和 u-boot.img? 我认为只有 DDR (大小)变化? (是/否)
(4)我们需要重新构建/修改 tispl.bin 的情况是什么?
非常感谢
Gibbs