This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:我们是否需要修改 tiboot3.bin (SBL)和 amp;适用于 AM62x SoC 型号和放大器的 tispl.bin;eMMC/DDR 大小更改?

Guru**** 2549620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428904/am620-q1-do-we-need-to-modify-tiboot3-bin-sbl-tispl-bin-for-am62x-soc-variant-emmc-ddr-size-change

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

一些 SOC 移植问题需要仔细检查

访问此链接、我们已经知道"Processor SDK v10.0、Linux" 可以检测到 AM62x 器件型号、  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426429/am620-q1-do-we-have-the-sitara-mpu-software-compatible-instruction-guide-for-device-variants-am623-am620/5467526#5467526

我的问题、

(1)基于 SDK 10.0、我认为默认 Linux 内核应该是自动检测 AM62x 器件型号、是否正确? (是/否)

(2)这是否也意味着我们不需要修改  基于 SDK 10.0的 AM62x 器件型号的 tboot3.bin / tispl.bin / u-boot.img (源代码)? (是/否)

-->例如、删除  U-boot 设备树中无用的 A53核心/GPU 设备节点?

(3)基于 SDK 10.0、在 HS_SE 固件问题旁边、我们需要在哪种情况下重新构建和修改 SBL (tiboot3.bin) 和 u-boot.img? 我认为只有 DDR (大小)变化? (是/否)

(4)我们需要重新构建/修改 tispl.bin 的情况是什么

非常感谢

Gibbs

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    [报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428904/am620-q1-do-we-need-to-modify-tiboot3-bin-sbl-tispl-bin-for-am62x-AM62x-variant-eMMC-DDR-size-change"](1)基于10.0、我认为默认 Linux 内核应该是自动检测 soc 器件型号、我是否正确? (是/否)[/报价]

    否 在 U-Boot 中进行设备型号检测、然后 U-Boot 在引导到内核之前在内存中相应地修改内核设备树。

    [报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428904/am620-q1-do-we-need-to-modify-tiboot3-bin-sbl-tispl-bin-for-am62x-soc ms-variant-emmc-ddr-size-change"]

    (2)这是否也意味着我们不需要修改  基于 SDK 10.0的 AM62x 器件型号的 tboot3.bin / tispl.bin / u-boot.img (源代码)? (是/否)

    -->例如、删除  U-boot 设备树中无用的 A53核心/GPU 设备节点?

    [报价]

    正确、但定制电路板所需的 DDR 配置更改除外。

    (3)基于 soc 10.0、在 HS_SE 固件问题旁边、我们需要在哪种情况下重新构建和修改 sbl(tiboot3.bin)& u-boot.img? 我认为只有 DDR (大小)变化? (是/否)[/报价]

    我不确定"HS_SE 固件问题"是什么、但是的、U-Boot 二进制文件不需要为每个 AM62x 器件型号重新编译。

    [报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428904/am620-q1-do-we-need-to-modify-tiboot3-bin-sbl-tispl-bin-for-am62x-soc tisple-variant-eMMC-ddr-size-change"](4)我们需要重新构建/修改 tispl.bin 的情况是什么?

    否、答案与上面#3相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin:  

    哇、听起来真棒

    谢谢!

    Gibbs