请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721S2XSOMXEVM 主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具与软件:
大家好、团队成员:
硬件:TDA4VL
使用的 SDK:10.00 SDK
问题:无法通过 USB 3.0连接设备、连接到 USB 2.0或 USB 1.0时检测到设备、但连接到 USB 3.0的同一设备无法检测到设备。 如何在 TDA4VL 板中启用 USB 3.0。
此致、
Sanjay