This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:在 Tda4VL 中启用 USB 3.0

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1426973/j721s2xsomxevm-enable-usb-3-0-in-the-tda4vl

器件型号:J721S2XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具与软件:

大家好、团队成员:

    硬件:TDA4VL
    使用的 SDK:10.00 SDK

问题:无法通过 USB 3.0连接设备、连接到 USB 2.0或 USB 1.0时检测到设备、但连接到 USB 3.0的同一设备无法检测到设备。 如何在 TDA4VL 板中启用 USB 3.0。

此致、

Sanjay