请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好、TI 支持团队:
我目前正在使用 TDA4VM、我想了解它是否支持 DDR 内组的交错。 虽然该特性在参考手册(8.2.1 DDRSS 概述)中被提到为 DDR 子系统的关键功能之一、但我找不到详细信息或配置步骤。 在提供的 DDR 配置工具中没有任何启用或配置 DDR 组交错的特定选项。 我找到的唯一相关选项是"Multi DDRSS Interleave Hybrid Config"、该选项设置为"Interleaved Only"、但显示为灰色。
具体而言、我有以下问题:
- TDA4VM 是否支持 DDR 组交错?
- 如果支持、如何启用或配置它?
- DDR 配置工具中是否有适用于此功能的特定选项? 如果没有、是否需要执行其他步骤(例如、寄存器设置)?
如有任何与此相关的进一步指导或文件、将不胜感激。
提前感谢您的帮助
此致、
Amar